This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:振荡器杂散电容

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660971/am5728-oscillator-stray-capacitance

器件型号:AM5728

您好!

在 AM5728 GP EVM 上、多个晶体电容器设计是不同的。 根据应用手册 SLLA122、在为晶振选择电容器时、需要考虑电路的杂散电容(=Cboard+Cdevice)。  

我根据晶体 CLoad 计算了 CSTRAY (=Cboard+Cdevice)值、并针对 GP EVM 中使用的每个晶体计算了 CL1、CL2值、我发现每个 Cboard+Cdevice 都是不同的。 例如、

Y2、Cload 为18pf、CL1、使用的 CL2为18pF、因此 CSTRAY 计算结果为9pF。

Y3、Cload 为8pF、CL1、使用 CL2为12pF、杂散计算值为2pF。  

Y1、Cload 为6pf、CL1、使用 CL2为10pF、CSTRAY 计算为1pF。

Y3、Y1、Ctray 似乎明显偏低、这违反 了 SLLA122 (2pF~5pF + 3pF~6pF)中提到的典型值。

我知道杂散电容与晶体本身和布线布局有关、但您能否确认在计算晶体的电容时通常使用的 Cdevice+Cboard 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM572x 数据表 SR2.0修订版 C 的第6.1.1节给出了 AM572x 输入时钟的所有必要要求。请遵循这些要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    我认为这个问题更多地涉及 PCB 设计方面、更重要的是从体验价值开始、而这些价值不会在数据表中指定。
    我之所以提出这个问题、是因为在几个晶体电路中、我在 GP EVM 中没有看到一致的设计算法、所以您能帮助联系电路板设计人员吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    EVM 设计通常在器件文档仍处于初始状态时完成。 我们尝试遵循我们拥有的文档、但通常我们没有机会在文档完成后修改电路板。 这就是为什么将 EVM 视为软件开发平台而不是参考设计的原因之一。 如 Biser 所述、您应遵循数据手册中的建议。 我将尝试找到该板的设计人员并向他提出问题。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的跟进、请告知我们更新、谢谢。