This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:QT 5.8问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662588/linux-am5728-qt-5-8-question

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

  1. 我们的目标是使用本地存储的地图(即离线地图)
  2. 我现在正在 使用 AM5728处理器上的 OSM 地图进行探索
  3. 该发行版为 Linux 提供了适用于 AM5728的 QT 5.7.1。
  4. Qt 5.7.1版本不支持脱机 OSM 地图
  5. 据了解,QT 5.8支持脱机和联机模式下的 OSM 地图。  
  6. 我们已将 QT 5.8集成到发行版中。
  7. 在集成 QT 5.8后、如果目标板必须连接到互联网、则离线 OSM 映射可以正常工作。 在线地理信息系统地图尚待试用 。

 

  qt 5.8中是否存在任何错误、指出即使离线存储也必须将目标连接到互联网? 请 为此建议任何可能的解决方案。