Other Parts Discussed in Thread: AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
- 我们的目标是使用本地存储的地图(即离线地图)
- 我现在正在 使用 AM5728处理器上的 OSM 地图进行探索
- 该发行版为 Linux 提供了适用于 AM5728的 QT 5.7.1。
- Qt 5.7.1版本不支持脱机 OSM 地图
- 据了解,QT 5.8支持脱机和联机模式下的 OSM 地图。
- 我们已将 QT 5.8集成到发行版中。
- 在集成 QT 5.8后、如果目标板必须连接到互联网、则离线 OSM 映射可以正常工作。 在线地理信息系统地图尚待试用 。
qt 5.8中是否存在任何错误、指出即使离线存储也必须将目标连接到互联网? 请 为此建议任何可能的解决方案。