This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA77P:EMIF 工具 sprac36a.zip 是否支持 J6P 667速度?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662403/dra77p-does-emif-tools-sprac36a-zip-support-j6p-667-speed

器件型号:DRA77P

您好,专家:

我们使用 EMIF 工具 SPRAC36A.zip (http://www.ti.com/lit/an/sprac36a/sprac36a.pdf)

将 J6P DDR3速度配置为1333。  

当我们将频率更改为667MHz 时、它会报告警告信息。

此 EMIF 工具是否支持 J6P 667MHz 设置? 在数据表中、我们可以发现 J6P 支持1333速度二进制文件。

此致!

韩涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 EMIF 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该工具支持 J6Plus、J6Plus 支持667 MHz。 此警告 是一个需要修复的错误。 请选择"是"以忽略警告、.xls 应继续工作。

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢帮助我们确认。 正在等待我们在网站上更新 EMIF 工具的新版本。
    此致!
    韩涛