This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3351:DEV_Feature 寄存器

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3351, AM3352, AM3357, AM3356, AM3354, AM3359, AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662526/linux-am3351-dev_feature-register

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件: AM3352AM3357AM3356AM3354AM3359AM3358

工具/软件:Linux

我们拥有基于 BBB 的定制板、具有512MB DDR 和8GB eMMC。

我们将使用 AM3352提供一个版本、使用 AM3351提供一个版本、我们希望通过读取寄存器来区分两个版本、以便在装配线上检测到错误的芯片。

我正在读取 AM335x 的 TRM、似乎 DEV_FEATURE 寄存  器具有提及的 AM3352、AM3354、AM3356、AM3357、AM3358和 AM3359值、但不适用于 AM3351。

但是、我知道 AM3351中没有的东西是 DCAN、对吧?

因此、我假设从 DEV_FEATURE (地址0x44E10604)寄存 器读取的 AM3351值为0x00FC0302。

这是正确的吗? 是否有任何文档参考?

是否有任何其他寄存器可被读取以区分 AM3351和 AM3352?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankur、

    您的假设是正确的。 DEV_FEATURE 寄存器中的 AM3351和 AM3352之间的唯一区别是 DCAN 字段。

    请参阅随附的表格。 遗憾的是、该表在上一个 AM335x TRM 修订版本中缺失。

    BR

    Tsvetolin Shulev