This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 构建用例问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661929/build-use-case-issue

您好!

我想在 VISION_SDK_03_01中创建新的用例、并按照以下步骤操作:

在路径 root\vision_sdk\apps\src\rtos\usecases\new_use_case 下创建新的用例文件夹

新用例文件夹 包含 usecase.txt、cfg.mk、SRC_files.MK、new_use_case.h 和 new_use_case.c 文件

使用 vision.exe 生成用例

将函数 chains_new_use_case (&gChains_usecaseCfg)添加到 root\vision_sdk\apps\src\rtos\common\chains_main_BIOS_vision.c

将 uC_new_use_case 添加到 root\vision_sdk\apps\configs\cfg.mk 中的 uC_list 中

6.set uC_use_case=yes in root\vision_sdk\apps\configs\tda2xx_evm_BIOS_all\uC_cfg.mk

 7.root\vision_sdk\links_fw\include\config\apps\tda2xx_evm_BIOS_all\system_cfg.h 中添加#define uC_use_case

但是、我在链接期间遇到错误:

此致、

Nevena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nevena、

    1) 1)大多数情况下、您的用例未进行编译。 您可以确认、通过在用例文件中添加"编译错误"、编译器应该会捕获此错误。

    2)如果(1)成功、请使用"gmake -s -j showconfig"检查用例是否已启用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在全新构建后、一切工作正常。

    感谢你的帮助。