This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:DDR 设计问题

Guru**** 2958510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662251/am5718-ddr-design-questions

器件型号:AM5718

你好。 在 AM571x Sitara 处理器 DS 中、图片中可能会有任何错误

1)第366页的图8-5 DDR 控制器必须位于左侧(图8-4是右侧(?))

 2) 2)在从图8-8开始的所有图中、在 Sitara 上放置第一个引脚时出错。 (DDR 第一个引脚位置正确)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些数字用于说明目的。 它们不一定代表实际配置。