This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:SmartReflex 4引脚6位连接

Guru**** 2583665 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618175/66ak2h14-smartreflex-4--pin-6-bit-connection

器件型号:66AK2H14

您好!

66AK2H14数据表中提到 VCNTL[2:0]将用于向 DAC 输出6个位(在 图11-3中)。 SmartReflex 4引脚6位 VID 接口时序)。

但在硬件设计指南中、指示 将使用 VCNTL[4:2]向 DAC 输出6位( SPRABV0的图2和图3)。

因此、请阐明66Ak2h14器件可以遵循哪个选项。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    查看 K2H EVM 设计:

    和 K2E 设计:  

    两者都与硬件设计指南中所述的情况相匹配。

    此致、  
    Yordan