请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 主题中讨论的其他器件: AM5716
您好!
我的客户制作了电信 PBX (IP 和正常线路)。
它们与 OMAP-L138有问题、由于芯片 OMAP 中的错误、它们似乎不支持 SATA III
由于采用 SATA II 的驱动器似乎运行干燥,供应商会切换到 SATA III,他们需要有关如何解决此问题的支持。
有一个包含 “端口乘法器”的勘误表,尽管它们觉得这对于它们来说是一个非常昂贵的解决方案。
如果有任何其他解决方案可以解决该问题(外部芯片)、他们希望获得我们的反馈。
任何建议都是非常欢迎的
非常感谢您的参与
kr
Vincenzo