This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:SATA III 兼容性

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616833/omap-l138-sata-iii-compatability

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件: AM5716

您好!

我的客户制作了电信 PBX (IP 和正常线路)。

它们与 OMAP-L138有问题、由于芯片 OMAP 中的错误、它们似乎不支持 SATA III

由于采用 SATA II 的驱动器似乎运行干燥,供应商会切换到 SATA III,他们需要有关如何解决此问题的支持。

有一个包含 “端口乘法器”的勘误表,尽管它们觉得这对于它们来说是一个非常昂贵的解决方案。

如果有任何其他解决方案可以解决该问题(外部芯片)、他们希望获得我们的反馈。

任何建议都是非常欢迎的

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    我已将此内容转发给 OMAP-L138专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincenzo

    遗憾的是、这是 OMAPL1x 系列上 SATA 用户的一个令人厌恶的芯片勘误表。 这是以前提出的、遗憾的是、除了勘误表中列出的解决方法之外、我们没有任何其他建议。

    我们看到一些客户走了路
    >>使用具有跳线限制功能的 Gen3驱动器将其速度限制为 Gen2

    但是,我不知道有多少硬盘具有这种功能,显然会影响数据速率和通用互操作性。

    我不知道有其他解决办法,但也许社会上的人会有一些额外的指引。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    非常感谢您的快速回复...
    是否有任何计划在器件中解决此问题?
    我们能否推荐其他器件(如 www.ti.com/.../am5716)
    是否有 SATA3控制器(我们没有这样的控制器、我可以看到它)并将其与 OMAP 连接?

    非常感谢您的参与
    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincenzo
    很抱歉耽误你的回答。
    目前没有修订 OMAPL1x 芯片的计划。
    就采用 SATA 的最新 ARM+DSP 器件而言、AM5716可能是最佳选择。
    我看到功能列表仅提到 SATA- I 和 II。
    我将向 am57x SATA 专家发出 ping 命令、以查看他们是否对此有任何其他输入。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    Mukul 是正确的...此 IP 问题在 AM571x PG 之前已发现并修复、因此此器件不受影响。 请参阅 AM571x 勘误表、以确保该器件满足客户的需求。

    Dk