This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:关于针对 USB 主机数据保存事件要求的嵌套中断

Guru**** 2006550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566819/tms320c6748-about-nested-interrupt-for-usb--host-data-saving-event-requirement

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

你(们)好,先生

我们在不使用 SYSBIOS 的情况下使用 TI DSP C6748进行开发。

目前、我们解决了 USB 主机 OTG 在保存数据时占用中断的问题。

TI 是否有任何用于嵌套中断参考的示例代码(不使用 SYSBIOS)?

感谢您的帮助、

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t 有一个演示嵌套中断的裸机示例、但您可以查看下面提供的 TMS320C674x DSP CPU 和指令集文档:
    http://www.ti.com/lit/sprufe8

    请参阅第5.6.2节"嵌套中断"。

    此致、
    Rahul