This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2H:仍然获取"错误:SoC_POWER_Good 信号已取消置位。 使用最新 BMC 关闭 SoC 电源(&quot)

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617888/evmk2h-still-getting-error-soc_power_good-signal-has-de-asserted-shutting-down-soc-power-with-latest-bmc

器件型号:EVMK2H

我有一个 Keystone-II Rev 4板(SN:EDP0108176)、几个月前工作正常。  项目资金暂时不可用,系统被放回盒子里。  现在、当尝试为电路板加电时、我得到了该错误。

以前、我会看到每10个功率周期只有一个、这是一个轻微的烦恼、但现在它阻止了任何工作的完成。

UBoot 开始出现:

C                                                                                                                        
U-Boot SPL 2013.01-00004-g0c2f8a2 (2013年8月16日- 19:04:15)                                                               
SF:检测到 N25Q128A、页面大小为64 KiB、总共16 MIB                                                                


U-Boot 2014.07 (2014年11月5日- 11:22:01)

I2C:  就绪
DRAM: 检测到 SO-DIMM [SQR-SD3T-2G1333SED]
2GiB
NAND: 512 MiB
净额:  K2HK_EMAC、K2HK_EMAC1、K2HK_EMAC2、K2HK_EMAC3
按任意键停止自动引导: 0
***错误:`eth2addr'未设置
***错误:`eth3addr'未设置
***错误:`eth2addr'未设置

但是暂停...  在 BMC 串行端口上,我已验证最新版本的 BMC 正在运行...

BMC 1.0.2.6版
构建于 2013年11月5日13:06:10
----------

[00:00:00] BMC 初始化
[00:00:00] BMC 版本1.0.2.6    
[00:00:00] XTCIEVMK2X
[00:00:00] 4.0
[00:00:00] S/N:108176
[00:00:00] BMC Init 完成
[00:00:00] 主电源启动开始
[00:00:00] 主电源启动完成
[00:00:00] SOC 电源启动开始

{stuff deleted}

[00:00:02] 时钟3
[00:00:02] 通过
[00:00:02] SOC 电源启动完成
[00:00:02] SOC RST 开始
[00:00:02] 当前引导模式设置为 ARM SPI
[00:00:02] SOC RST 完成
[00:00:02] 引导完成    
   
[00:00:12] 错误:SoC_POWER_Good 信号已取消置位。 关闭 SoC 电源。

[00:00:12] 完全复位开始
[00:00:12] 完全复位完成
[00:00:12] POR 开始
[00:00:12] POR 完成
[00:00:13] SOC 电源停止开始
[00:00:13] SOC 电源停止完成

除了“更新 BMC”之外,我还能做什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    我已将其转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥


    这不是 BMC 固件的问题。 这是随修订版4 EVM 提供的 UCD (电源管理)固件的已知问题、电路板制造商在此处记录了该问题:

    解决方法是使用基于 Python 的刷写工具更新 EVM 上的电源管理固件、前提是 支持和下载版本4.0选项卡底部提供了二进制文件、并且版本的支持和下载选项卡中提供了更新工具 1.0/1.1。

    请更新固件以查看此问题是否已解决。

    此致、

    Rahul