器件型号:EVMK2H
我有一个 Keystone-II Rev 4板(SN:EDP0108176)、几个月前工作正常。 项目资金暂时不可用,系统被放回盒子里。 现在、当尝试为电路板加电时、我得到了该错误。
以前、我会看到每10个功率周期只有一个、这是一个轻微的烦恼、但现在它阻止了任何工作的完成。
UBoot 开始出现:
C
U-Boot SPL 2013.01-00004-g0c2f8a2 (2013年8月16日- 19:04:15)
SF:检测到 N25Q128A、页面大小为64 KiB、总共16 MIB
U-Boot 2014.07 (2014年11月5日- 11:22:01)
I2C: 就绪
DRAM: 检测到 SO-DIMM [SQR-SD3T-2G1333SED]
2GiB
NAND: 512 MiB
净额: K2HK_EMAC、K2HK_EMAC1、K2HK_EMAC2、K2HK_EMAC3
按任意键停止自动引导: 0
***错误:`eth2addr'未设置
***错误:`eth3addr'未设置
***错误:`eth2addr'未设置
但是暂停... 在 BMC 串行端口上,我已验证最新版本的 BMC 正在运行...
BMC 1.0.2.6版
构建于 2013年11月5日13:06:10
----------
[00:00:00] BMC 初始化
[00:00:00] BMC 版本1.0.2.6
[00:00:00] XTCIEVMK2X
[00:00:00] 4.0
[00:00:00] S/N:108176
[00:00:00] BMC Init 完成
[00:00:00] 主电源启动开始
[00:00:00] 主电源启动完成
[00:00:00] SOC 电源启动开始
{stuff deleted}
[00:00:02] 时钟3
[00:00:02] 通过
[00:00:02] SOC 电源启动完成
[00:00:02] SOC RST 开始
[00:00:02] 当前引导模式设置为 ARM SPI
[00:00:02] SOC RST 完成
[00:00:02] 引导完成
[00:00:12] 错误:SoC_POWER_Good 信号已取消置位。 关闭 SoC 电源。
[00:00:12] 完全复位开始
[00:00:12] 完全复位完成
[00:00:12] POR 开始
[00:00:12] POR 完成
[00:00:13] SOC 电源停止开始
[00:00:13] SOC 电源停止完成
除了“更新 BMC”之外,我还能做什么吗?