This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:CC2650上的断电模式

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566724/rtos-cc2650-use-of-power-down-mode-on-cc2650

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

你好

我想进入断电模式。  我希望在 GPIO 上唤醒。 为了唤醒、我希望进行复位

您能解释一下如何配置它。

我在示例中找到:Power_shutdown (unsigned int shutdownState、uint32_t shutdownTime);

但我不知道如何设置唤醒引脚、也不知道如何使用该函数的参数。

我使用 sensotag (cc2650)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 TI-RTOS 的哪个版本?

    您是否看过 TI-RTOS 附带的引脚关断示例?  它设置一个用于将器件置于关断状态的按钮引脚、以及另一个用于将器件从关断状态唤醒的用于其他按钮的引脚。  

    您可以在 CCS Resource Explorer 中找到此示例、例如:

    源的位置与 C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06\examples\TI\CC2650STK_pinShutdown 类似

    关于 Power_shutdown ()的参数... 对于 CC2650、这两个参数都不使用、因为只有一个关断状态、并且不支持从关断状态计时唤醒。  例如、您可以使用如下调用: power_shutdown (NULL、0);

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢

    我的问题得到了解决。
    我使用这个示例

    此致