请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:TI-RTOS
你好
我想进入断电模式。 我希望在 GPIO 上唤醒。 为了唤醒、我希望进行复位
您能解释一下如何配置它。
我在示例中找到:Power_shutdown (unsigned int shutdownState、uint32_t shutdownTime);
但我不知道如何设置唤醒引脚、也不知道如何使用该函数的参数。
我使用 sensotag (cc2650)
谢谢