This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:1.4GHz 版本的 VID 设置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, UCD9222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616896/tms320c6678-vid-settings-for-1-4ghz-version

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件: UCD9222

您好!  

我们希望使用1.4GHz 版本 的 TMS320C6678。 数据表在几个不同的位置指出、对于这个速度、初始 CVDD 电压应该为1.15V。 (TMS320C6678、SPRS691E—2010年11月—2014年3月修订、表6-2或表7-1等)。 《硬件设计指南》(SPRABI2C、2013年8月)具有 VID 值映射功能。 值为0.7V (0x00)至1.103V (0x3F)。 最大电压小于1.15V、这是建议的上电电电电压。  

我们对 CVDD 电压轨使用 UCD9222。 如果我将 UCD9222配置为不使用 VID 引脚、那么我可以将输出电压设置为1.15V、但 DSP 稍后无法使用 VID 更改它。 如果我将 UCD9222设置为使用 VID 引脚(VID-6配置)、并且我将范围设置为0.7V 至1.103V、那么 UCD9222可以从0.7V 至1.103V 之间的任何电压开始、但 DSP 需要1.15V 才能启动。  

简而言之、VID 范围不涵盖在1.4GHz 上运行的 DSP 的启动要求。

推荐的解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 您的器件上有哪些标记? 将其与 DM 中的器件命名规则(图2-17 C66x DSP 器件命名规则(包括 TMS320C6678))进行比较、确保使用的是1.4GHz 器件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!  

    什么是奇怪的?

    我们订购了:TMS320C6678ACYP4 ,在1.4GHz 的频率下,最终有4个。 器件型号为 TMS320C6678ACYP、结尾没有4个器件、但右上角有1.4GHz 标记。  

    谢谢、

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我进一步检查一下。 我将在这里发布我的结果。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    请参阅此帖子:

    e2e.ti.com/.../378716

    对于1.4GHz 版本、应在硬件设计指南的表1中的每个条目中添加50mV。 对 UCD9222进行编程时、这意味着将范围更改为0.75V 至1.153V。如果您对此有进一步的问题、请告知我们。

    谢谢、

    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、  

    感谢您的快速回答。 我们将遵循 UCD9222 VID 表中的建议修改

    谢谢、  
    R