This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:主板主时钟故障

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615219/am3358-board-main-clock-failure

器件型号:AM3358

您好、Tea、

但愿你一切顺利。 请提供有关以下问题的反馈:

我们的 Sitara 设计(AM3358BZCZ)存在问题。 我们的器件故障数量很多(25%)、因此这是我们面临的一个关键问题。

似乎故障是晶体接口周围的故障、在芯片断电期间、器件有时会受到内部损坏。

当我们重新上电时、时钟未运行。 如果我们使用函数发生器“跳转启动”晶体,我们可以使时钟再次运行。

我们遵循了数据表第107页上的设计。 您是否知道与此设计相关的任何问题?

此致、

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果不查看电路板原理图、就无法提出任何建议。 您能否发布此帖子?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    请给我发送一封电子邮件、以便我可以在内部共享原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在主振荡器周围没有发现任何问题。 我在几年前设计的客户电路板上具有完全相同的晶体和 RC 值、但从未出现过这个问题。 我建议您检查电源定序并进行复位。 还要检查电源是否存在过度纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、
    请参阅下面的客户响应:
    我们看不到任何电源纹波、我们认为我们遵循了电源的正确复位和定序。

    我们已经研究这个问题了几个星期。 这个问题出现在我们大约25%的电路板中、可能需要几千个电源周期、直到我们看到这个问题。 我们真的在努力找出出错的地方。

    是否有任何特定的复位或电源定序会导致内部振荡器出现此故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说他们正在对电路板进行电源循环。 从断电到上电的时间是多久? 它是否太小、电路板电容器无法完全放电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    客户反馈如下:

    两次电源循环之间的放电时间为3秒。 我们监控的所有电源 PMIC 稳压电源轨都在20ms 内停机。 在下面的示波器屏幕截图中、我们在 SYS_5V 上添加了470uF 的电容、以便在外部电源被移除时使用欠压锁定来使 PMIC 正常关断。 额外的电容可使 SYS_5V 长时间保持上升、但不应影响 AM3358。 我们对时间安排的看法如下:

    1.24V 输入电源被拉取。(24VSW_OUT)

    2.5V 进入 PMIC 的电压会降低、直到它在3.3V 时触发欠压锁定(UVLO)故障

    3V3B 在 VDD_5V 上运行、PMIC 的输入电压从 SYS_5V 上的470uF 电容器断开并开始下降。 我们相信它随后会通过3V3A 保持反馈。

    4.在4-6ms 抗尖峰脉冲时间后、VDD_CORE 由 PMIC 关断。

    5.1ms 后、PMIC 将关闭3V3A。 这允许3V3B 降压。

    3.3V3A 从 VDDS 获得反馈(它跟踪 RTC、但我们最初将其连接到 LDO3的1V8、随后将其连接)

    7.7ms 后、PMIC 关闭 VDD_RTC。 然后、3V3A 随它一起下降。

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,安东尼奥
    如内部升级主题中所述、请让客户工程团队审查以下帖子、以查看其是否对他们看到的问题有所帮助和投诉

    e2e.ti.com/.../1732942

    此致
    Mukul