This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LAUNCHXL-CC1350:Ubuntu 14.04.LTS:我无法安装 Uniflash

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617498/linux-launchxl-cc1350-ubuntu-14-04-lts-i-can-not-install-uniflash

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Linux

你(们)好

我下载了 uniflash_sl.4.2.1490.ru。 然后、我将其设为可执行文件:

chmod 776 uniflash_sl.4.2.1490.run

运行后出现错误:

uniflash_sl.4.2.1490.ru

Bash:./uniflash_sl.4.2.1490.run:无法执行二进制文件:无效的可执行文件格式

我不知道是什么问题。

JacekRz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JacekRz、您好!

    uniflash_sl.4.2.1490.run 需要64位操作系统支持。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、
    感谢您的回答。
    此致
    JacekRz