请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1350 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Linux
你(们)好
我下载了 uniflash_sl.4.2.1490.ru。 然后、我将其设为可执行文件:
chmod 776 uniflash_sl.4.2.1490.run
运行后出现错误:
uniflash_sl.4.2.1490.ru
Bash:./uniflash_sl.4.2.1490.run:无法执行二进制文件:无效的可执行文件格式
我不知道是什么问题。
JacekRz