This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我运行 PCT 程序时、"软件包"部分呈灰色。 我只能在 SR2.0和 SR1.0之间进行选择
我们使用的器件是 DRA726APGABCQ1
使用的系统为 Ubuntu 14.04、Java 为1.8
Michel@~ Michel:μ C/TI_Pad_CONF_Tool/PCT_DRA72x_SR2.0_SR1.0_v1.3.0.9$ Java 版本
Java 版本"1.8.0_111"
Java(TM) SE 运行时环境(内部版本1.8.0_111-B14)
Java Hotspot (TM) 64位服务器 VM (内部版本25.111-B14,混合模式)
我可以使用 pinmux 文件吗? 我们的设计基于汽车 EVM、因此从那里开始可以加快我的工作。
米歇尔
米歇尔
随附 DRA72x PCT EVM 文件:
e2e.ti.com/.../DRA72x_5F00_ES2_5F00_EVM_5F00_Base_5F00_Config_2D00_20160620.rd1
e2e.ti.com/.../DRA72x_5F00_ES2_5F00_EVM_5F00_Base_5F00_Config_2D00_20160620.xml
谢谢、
Alex
Alex、
谢谢你。 我想知道您是否知道我们在 Linux 上遇到的问题。
该程序安装在 Ubuntu 14.04上、我有来自 Oracle 的 Java 8。 我的桌面是 Mate.
当我单击 Caja 中的图标时、它会显示常规菜单、但没有选择 Silicon Revision (芯片修订)的选项。 下拉菜单有效、但项目为灰色。
当我打开终端并转到目录并运行 Java 应用程序时、它工作正常、我可以在 SR2.0和 SR1.0之间进行选择
没有任何方法选择封装的选项。
在我创建一个脚本并转到目录并运行该应用程序时、我不想一直这么做。 我需要找到一个图标...
米歇尔
米歇尔
这里有一个详细的视频和 PPT: (请参阅 OMAP 焊盘配置工具演示培训)。
此外、对于 iodelay 配置、请参阅 IODELAY 应用手册。
希望这对您有所帮助、
Alex