This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA726:PCT_DRA72x 启动

Guru**** 2558600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566131/dra726-pct_dra72x-startup

器件型号:DRA726

当我运行 PCT 程序时、"软件包"部分呈灰色。 我只能在 SR2.0和 SR1.0之间进行选择

我们使用的器件是 DRA726APGABCQ1

使用的系统为 Ubuntu 14.04、Java 为1.8

Michel@~ Michel:μ C/TI_Pad_CONF_Tool/PCT_DRA72x_SR2.0_SR1.0_v1.3.0.9$ Java 版本
Java 版本"1.8.0_111"
Java(TM) SE 运行时环境(内部版本1.8.0_111-B14)
Java Hotspot (TM) 64位服务器 VM (内部版本25.111-B14,混合模式)

我可以使用 pinmux 文件吗? 我们的设计基于汽车 EVM、因此从那里开始可以加快我的工作。

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米歇尔

    DRA72x 器件仅作为 ABC 封装发布。 因此、您不会在封装下拉菜单中看到任何其他可用选项。

    我将询问我们是否具有 DRA72x EVM 的 PCT 配置文件。 将保留您在此处发布。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    随附 DRA72x PCT EVM 文件:

    e2e.ti.com/.../DRA72x_5F00_ES2_5F00_EVM_5F00_Base_5F00_Config_2D00_20160620.rd1

    e2e.ti.com/.../DRA72x_5F00_ES2_5F00_EVM_5F00_Base_5F00_Config_2D00_20160620.xml

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    谢谢你。 我想知道您是否知道我们在 Linux 上遇到的问题。

    该程序安装在 Ubuntu 14.04上、我有来自 Oracle 的 Java 8。 我的桌面是 Mate.

    当我单击 Caja 中的图标时、它会显示常规菜单、但没有选择 Silicon Revision (芯片修订)的选项。 下拉菜单有效、但项目为灰色。

    当我打开终端并转到目录并运行 Java 应用程序时、它工作正常、我可以在 SR2.0和 SR1.0之间进行选择

    没有任何方法选择封装的选项。

    在我创建一个脚本并转到目录并运行该应用程序时、我不想一直这么做。 我需要找到一个图标...

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米歇尔

    不知道这种问题。 您的自定义桌面环境中的图形问题。 在我的通用 Ubuntu 发行版上、菜单上的一切都正常。 如果您现在对您的查询都满意、请将此帖子标记为已验证。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是一个图形问题,我们可以指责下亚,但我不相信。 似乎必须从目录运行 Java 程序。 这是 Java 或应用程序的问题。
    当我单击 Caja 中的项目时、它不会切换到运行该项目的目录。

    我添加了目录的路径、但这没有改变任何东西。 我使它工作的唯一方法是从目录运行。 我创建一个脚本来执行该操作。

    我还尝试从提供完整路径的用户的根目录运行

    您需要修复错误或更改文档以警告此可能的问题。 我不可能是唯一遇到这一问题的人。

    现在、我需要做的主要工作是弄清楚如何修改它以匹配我们的硬件、我发现的指令并不十分清晰。 因此、这将需要一条陡峭的学习曲线。 您是否有一些培训视频或比提供的 pdf 文件更好的文档?

    我无法像在 pinmux 中那样简单地更改项目。 例如、如何单独设置 GPIO 或设置 DCAN1、DCAN2、MISC SPI、UART、I2C、 等正确的多路复用器

    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    这里有一个详细的视频和 PPT:  (请参阅 OMAP 焊盘配置工具演示培训)。

    此外、对于 iodelay 配置、请参阅 IODELAY 应用手册。

    希望这对您有所帮助、

    Alex