请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想知道是否可以 将系统 BIOS 和 NDK 添加 到不使用 CCS 的自定义工程中(因此不使用 XDC 等)。
例如、我想将 c6678编译的系统 BIOS 链接到我的工程。 库位于何处? 是否可以在不干扰 XDC 的情况下使用接头?
(我假设我已经可以为项目设置 C6000编译器路径)。
谢谢、
此致、Mustafa