This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:使用另一个 IDE

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566309/ccs-using-another-ide

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道是否可以 将系统 BIOS 和 NDK 添加 到不使用 CCS 的自定义工程中(因此不使用 XDC 等)。

例如、我想将 c6678编译的系统 BIOS 链接到我的工程。 库位于何处? 是否可以在不干扰 XDC 的情况下使用接头?

(我假设我已经可以为项目设置 C6000编译器路径)。

谢谢、

此致、Mustafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆斯塔法

    是的,您无需使用 IDE 即可构建程序。 我不知道您使用的内核版本,但您应该在安装中包含的入门和内核用户指南中找到有关命令行构建的说明和注释。

    但是、您仍需要使用 XDC 工具、因为这是内核和构建流程的基本组成部分。

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Scott。
    正如我所理解的那样、ı 无法像通常的编译和链接方式那样构建我的工程、这就是使用编译器链接器和十六进制实用程序。
    我需要 XDC 工具。

    此致、Mustafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆斯塔法

    是的、正确、 需要 XDC 工具1)构建应用程序(它提供了允许优化和减少内存占用空间的基本机制)、2)它提供了内核使用的低级运行时例程。

    此致、
    Scott