This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:为 USB 电源引脚供电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617520/66ak2h14-powering-usb-power-pins

器件型号:66AK2H14

您好!

66AK2H14硬件设计指南中提到:  

VDDUSB、VP、VPTX、VPH 和 DVDD33电源引脚特定于 USB
接口。 如果 USB 未被使用、那么这些引脚可被接地。

此外还提到、在 POR 变为高电平之前、所有电源必须都已启动。  

因此、我想知道将 USB 相关电源引脚(VDDUSB、VP、VPTX、VPH 和 DVDD33)接 地是否会导致任何功能问题。

此致、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    对于 USB、您可以将其电源接地、而不会导致任何功能问题。 所有其他电源必须始终存在。 Keystone 器件的硬件设计指南明确说明了这一点:

     "2.2.8 USB 电源

    KeyStone II 器件具有特定于 USB 接口的电源引脚。 如果客户设计中不存在 USB 接口或未连接 USB 接口、则这些引脚可接地或保持悬空。 这仅适用于本节列出的 USB 电源。 所有其他电源必须始终存在"

    此致、

    Yordan