请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H14 您好!
66AK2H14硬件设计指南中提到:
VDDUSB、VP、VPTX、VPH 和 DVDD33电源引脚特定于 USB
接口。 如果 USB 未被使用、那么这些引脚可被接地。
此外还提到、在 POR 变为高电平之前、所有电源必须都已启动。
因此、我想知道将 USB 相关电源引脚(VDDUSB、VP、VPTX、VPH 和 DVDD33)接 地是否会导致任何功能问题。
此致、
Madhu。