主题中讨论的其他器件:TMDSCSK388、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我尝试 使用 CCS_7.0编译 TMDSCSK388板、并且在该过程中遇到很多错误。 我只想知道的是、有人在 CCS 中构建此 DM388程序、如果有、我如何构建它。
请为我提供一些相关指南。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我尝试 使用 CCS_7.0编译 TMDSCSK388板、并且在该过程中遇到很多错误。 我只想知道的是、有人在 CCS 中构建此 DM388程序、如果有、我如何构建它。
请为我提供一些相关指南。
感谢您对 Nithin 的支持。
您好、Akshay、
IPNC_RDK v3.8附带集成传感器的文档、该文档已获得许可、但已从 IPNC v3.9中删除了该文档。
因此、如果您需要该文档、请检查较早版本的 IPNC_RDK、否则请联系您当地的 TI FAE。
对于集成传感器、您需要配置 ISS 驱动程序和 ISS 中的某种初始化以及 Makefiles 中的一些更改。
如果您是从某些外部源进行捕获、那么 HDVPSS 而不是 ISS 也完成了同样的操作。
此致、
Anuj
Pathpartner Technology Pvt Ltd.