This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DM388:使用 CCS 编译 DM388中的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616381/ccs-dm388-compilation-issues-in-dm388-using-ccs

器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件:TMDSCSK388

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

 我尝试 使用 CCS_7.0编译 TMDSCSK388板、并且在该过程中遇到很多错误。 我只想知道的是、有人在  CCS 中构建此 DM388程序、如果有、我如何构建它。

     请为我提供一些相关指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与 e2e.ti.com/.../616038重复的主题帖
    请关闭此项。

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我知道它是相同的、但它是一个 Csh 板、而不是 EVM。 因此、我想使用 CCS 编译 CSK 板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    请给我一个解决方案、这非常紧迫。

    此致、
    Akshay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您能否尝试与您的 EVM 相同的操作。
    该过程应该相同、只是所需实用程序的路径可能会有所不同。

    此致、
    Anuj

    Pathpartner Technology Pvt Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    请告诉我您将如何在 CCS 中编译 DM388CSK 电路板、如果可能、您可以向我提供与此相关的文档。
    如果您有此过程的任何演示视频、请提供我来根据该视频来编译电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    尚未测试 CCS 中 DM388CSK 电路板的编译。
    因此没有这样的文件。

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    那么我如何在 CCS 上测试 DM388CSK 电路板。

    此致、
    Akshay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    您可以使用 dm388_csk_diagnostics 测试 TMDSCSK388。 将 dm388_csk_diagnostics 加载到 CCS 中

    使用以下链接进行下载:

    www.ti.com/.../sprr246

    /Documentation/TEST 过程/dm388_csk_diagnostics

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

         我已经执行了该诊断过程、现在我想编译一个 IPNC RDK 中提到的 DM388CSK 的实际主文件。

    我想更改这个主程序以添加一些传感器并对其进行测试。

    那么、请给我一些相关指南。

    此致、

    Akshay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Nithin 的支持。

    您好、Akshay、

    IPNC_RDK v3.8附带集成传感器的文档、该文档已获得许可、但已从 IPNC v3.9中删除了该文档。

    因此、如果您需要该文档、请检查较早版本的 IPNC_RDK、否则请联系您当地的 TI FAE。

    对于集成传感器、您需要配置 ISS 驱动程序和 ISS 中的某种初始化以及 Makefiles 中的一些更改。

    如果您是从某些外部源进行捕获、那么 HDVPSS 而不是 ISS 也完成了同样的操作。

    此致、

    Anuj

    Pathpartner Technology Pvt Ltd.