请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3357 Thread 中讨论的其他器件:Profibus
您好!
我对 AM335x PROFIBUS 应用有疑问。
我想下面的 AM335x (ZCZ)引脚用于 PROFIBUS。
MODE5"PR1_PRU0_PRU_R30[5]中的 C13引脚作为 Profibus TX GPIO 功能
2.模式5中的 D16引脚"pr1_uart0_RxD"作为 Profibus UART_RX 功能
3.模式5中的 D15引脚"pr1_uart0_TXD"作为 Profibus UART_TX 功能
我有以下问题:
问题1. 是否有任何其他引脚用于 Profibus?
问题2. B16引脚还支持"pr1_uart0_RxD"。
我能否从 D16更改为此引脚以实现 Profibus UART_RX 功能?
还是必须使用 D16引脚?
问题3. A16引脚还支持"pr1_uart0_RxD"。
我能否从 D15更改为此引脚以实现 Profibus UART_TX 功能?
还是必须使用 D15引脚?
此致、
G.F.