This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:Profibus 引脚使用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565643/am3357-profibus-pin-use

器件型号:AM3357
Thread 中讨论的其他器件:Profibus

您好!

我对 AM335x PROFIBUS 应用有疑问。

我想下面的 AM335x (ZCZ)引脚用于 PROFIBUS。
MODE5"PR1_PRU0_PRU_R30[5]中的 C13引脚作为 Profibus TX GPIO 功能
2.模式5中的 D16引脚"pr1_uart0_RxD"作为 Profibus UART_RX 功能
3.模式5中的 D15引脚"pr1_uart0_TXD"作为 Profibus UART_TX 功能

我有以下问题:
问题1. 是否有任何其他引脚用于 Profibus?
问题2. B16引脚还支持"pr1_uart0_RxD"。
   我能否从 D16更改为此引脚以实现 Profibus UART_RX 功能?
   还是必须使用 D16引脚?

问题3. A16引脚还支持"pr1_uart0_RxD"。
   我能否从 D15更改为此引脚以实现 Profibus UART_TX 功能?
   还是必须使用 D15引脚?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Q1:不、仅使用这3个处理器信号。
    Q2、Q3:在 ICEv2板上、这是不可能的。 如果应用了正确的引脚多路复用器、则应该可以在定制板上使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    此致、

    G.F.