请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 工具/软件:Linux
你(们)好
我正在寻找 TI 处理器 SDK 的 RT 实时版本: version=ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00-Linux-x86-Install.bin
我知道可以从 TI.com 下载最新的 RT SDK、即 ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-03.02.00.05-Linux-x86-Install.bin
但该内核对我来说太新了。
我们基于 ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.x8-install.bin 构建了我们的产品。内核版本为3.2.0
那么、我想知道是否还有一个 RT 版本的 SDK 可供下载?
感谢大家。