This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:在哪里可以获取 ti-SDK-AM335x-EVM-06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.x8-install.bin 的 RT 实时版本?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566277/linux-am3354-where-can-i-get-a-rt-realtime-version-of-ti-sdk-am335x-evm-06-00-00-00-linux-x86-install-bin

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

你(们)好

我正在寻找  TI 处理器 SDK 的 RT 实时版本:  version=ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00-Linux-x86-Install.bin

我知道可以从 TI.com 下载最新的 RT SDK、即 ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-03.02.00.05-Linux-x86-Install.bin

但该内核对我来说太新了。

我们基于 ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.x8-install.bin 构建了我们的产品。内核版本为3.2.0

那么、我想知道是否还有一个 RT 版本的 SDK 可供下载?

感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、semiyd、

    恐怕没有可用的 RT SDK6可供下载、但您可以检查 此线程并执行类似的步骤来构建一个线程。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kemal 的建议。

    我会尝试。 )