This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:L138引导加载程序支持的 NAND 器件

Guru**** 2559300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566285/omap-l138-l138-bootloader-supported-nand-device

器件型号:OMAP-L138

由于器件 ID 不在支持列表中、引导加载程序将准备好第4个 ID 字节。  

它是否仅支持位6和0 (8位器件)? 位6=1器件如何?

LCDK 使用 MT29F4G16ABA、其器件 ID 为0xCC、不在支持列表中。 第4个 ID 是0x56、第6位为1、因此我认为引导加载程序应用手册表13遗漏了一些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    没错。 第6位用于区分8位和16位 NAND 器件。

    0对应于8位 NAND

    1对应于16位 NAND

    下面是显示此配置的 ROM 代码:

    我将为文档提交一个文献错误、以便在文档中添加16位 NAND 总线宽度引用。

    此致、

    Rahul