This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有扩频时钟的 DRA72x

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565566/dra72x-with-spread-spectrum-clocking

您好:

我想 在 DRA72x 上打开扩频时钟、但 我发现 一些相关寄存器有一些注释:注意:不支持 SSC 功能。    

我尝试在 Linux 驱动程序中配置 PLL_SSC_CONFIGURATION1和 PLL_SSC_configuration2、并 使用示波器测量 PCLK、发现 PCLK 确实在 f ΔF 到 f 之间变化

我想说明一下 DRA72x 是否支持 SSC、如果它支持 SSC、如何计算 SSC 的深度。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已转发给专家。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、赵
    TI 不支持 DRA72x 的 SSC 功能。 寄存器仍然存在、SSC 可能(!) 工作正常、但决定不予支持。 这就是 TRM 中的注释的原因。
    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、
    感谢您的回复。
    我在 SSC 寄存器上配置多个值、并获得不同的 SSC 深度。 是否有任何公式计算 SSC 深度。
    此外、正如您所说的、TI 不支持 DRA72x 的 SSC 功能。 我想知道、如果使用此函数、它是否会影响系统的稳定性?
    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SSC 未经过测试、因此 TI 无法保证其正常工作。

    如果您愿意、您可以在早期的 TRM 版本中找到 SSC 寄存器编程:VA 和 VB、或者在 DRA7xx TRMS 至 VM 中找到 SSC 寄存器编程。 它不仅是一个简单的公式、还需要考虑其他一些设置。

    再次请记住、TI 不对 SSC 功能负责、也不能提供任何保证。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我知道。 谢谢、Stan. 谢谢、Mariya。