请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好:
我想 在 DRA72x 上打开扩频时钟、但 我发现 一些相关寄存器有一些注释:注意:不支持 SSC 功能。
我尝试在 Linux 驱动程序中配置 PLL_SSC_CONFIGURATION1和 PLL_SSC_configuration2、并 使用示波器测量 PCLK、发现 PCLK 确实在 f ΔF 到 f 之间变化
我想说明一下 DRA72x 是否支持 SSC、如果它支持 SSC、如何计算 SSC 的深度。
此致。
赵