请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H12 我们有一个使用66A2K12的定制板。 目前、我们已成功将其与连接到 DDR3A 和 DDR3B 的1GB DDR3组件配合使用。 我们希望修改定制板、使其与1GB 或2GB 组件兼容。 唯一的区别是、在接口方面、2GB 具有额外的地址行(A15)。 对于1GB 器件、是否可以将66A2K12 DDRA/B A15线路拉至接地、而不是将其保持悬空(根据硬件设计指南的建议)。
谢谢、
Scott