This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:DDR3地址线

Guru**** 2539250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566141/66ak2h12-ddr3-address-line

器件型号:66AK2H12

我们有一个使用66A2K12的定制板。   目前、我们已成功将其与连接到 DDR3A 和 DDR3B 的1GB DDR3组件配合使用。   我们希望修改定制板、使其与1GB 或2GB 组件兼容。   唯一的区别是、在接口方面、2GB 具有额外的地址行(A15)。   对于1GB 器件、是否可以将66A2K12 DDRA/B A15线路拉至接地、而不是将其保持悬空(根据硬件设计指南的建议)。  

谢谢、

Scott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、

    是否要使设计同时兼容1GB 和2GB 内存部件? 如果是、我建议将 A15地址线从 SoC 连接到存储器。 当您使用1GB 内存设备时、A15线路将被保留、并且不会对将线路连接到处理器产生任何影响。 对于2GB、它将进行连接。

    此致、
    SENTHIL