This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:AM5728 M4外设访问

Guru**** 2558740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625221/am5728-am5728-m4-peripheral-access

器件型号:AM5728

您好!

[1]我们能否从 M4访问所有外设(基本上我对 GPIO 和 MCSPI 感兴趣)?

[2]如果我们不使用 IVA-HD,是否可以使用 IPU2访问其它外设?

[3]如果可以从 M4访问外设,我们是否需要在 uboot 中执行 pinmux 并在 A8 (器件树中)禁用它?

[4]是否有任何示例 示例用于 ipu0/ipu1访问外设并从 Linux (A8)加载该外设

谢谢、

Prabhakar LAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知视频专家。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您查看 TRM 章节:双 Cortex-M4 IPU 子系统概述
    "
    该器件实例化两个双核 CortexRegistered-M4图像处理器单元(IPU)子系统:
    •IPU1子系统可用于一般用途
    •IPU2子系统专用于 IVA 支持、不可用于其他处理
    "

    BR
    玛格丽塔