This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:FFT 结果与 Matlab 不匹配

Guru**** 2001725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564742/tms320c6678-mismatching-of-fft-results-with-matlab

器件型号:TMS320C6678

您好!

使用  DSPF_SPF_fftSPxSP  函数 DSPLIB 实现 FFT 时、FFT 会导致观察到不匹配。

对于测试,使用的输入数据是以1000Hz 频率采样的50Hz 正弦波。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我已通知设计团队。 他们的反馈将在此处发布。

    同时、您能否发布您使用的软件?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Windows XP 上的 Code Composer Studio v5.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Siddiqui

    关于 FFT 函数的结果、我还有其他一些问题。 请首先查看 e2e.ti.com/.../1982728 看看您是否会遇到这种情况。 关于两种情形、有两个问题。
    如果您有相同的问题、您可以在此处找到答案。 如果没有,请回到我的身边,我们将共同努力

    此致

    已运行