工具/软件:Linux
您好!
我正在使用 J6 Vayu EVM 板、我正在寻找 FQTSS 实现支持。
根据 AVB 标准、对于在终端站(Talker 节点)上实现 FQTSS、应使用硬件数据包队列来实现流量整形器算法(基于点数的整形器)。
当我提到 J6的 TRM 时、它被称为 GMAC_SW 子系统支持音频/视频桥接(P802.1Qav/D6.0)。 因此、我假设电路板能够实现 FQTSS、因此 Qav 在 CPSW 驱动程序中实现。
当我查看 TI 论坛的另一个主题以在内核中配置 CPSW 驱动程序时、我无法获取任何信息。 令我惊讶 的是、我发现 CPSW 驱动器不支持 Qav 等少数回应(该回应的日期为一年多)。
我想知道 在最新更新的 CPSW 驱动程序中是否支持 FQTSS。 如果 是、如何配置相同的。
注意:我使用的是 GLSDK 7.04.00.03,硬件为 J6 Vayu EVM 版本 H
此致、
加里加兰语