This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:J6 Vayu EVM - CPSW 驱动程序- FQTSS 支持(IEEE 802.1Qav)

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624662/linux-j6-vayu-evm---cpsw-driver---fqtss-support-ieee-802-1qav

工具/软件:Linux

 您好!

我正在使用 J6 Vayu EVM 板、我正在寻找 FQTSS 实现支持。

根据 AVB 标准、对于在终端站(Talker 节点)上实现 FQTSS、应使用硬件数据包队列来实现流量整形器算法(基于点数的整形器)。

当我提到 J6的 TRM 时、它被称为 GMAC_SW 子系统支持音频/视频桥接(P802.1Qav/D6.0)。 因此、我假设电路板能够实现 FQTSS、因此 Qav 在 CPSW 驱动程序中实现。


当我查看 TI 论坛的另一个主题以在内核中配置 CPSW 驱动程序时、我无法获取任何信息。 令我惊讶 的是、我发现 CPSW 驱动器不支持 Qav 等少数回应(该回应的日期为一年多)。

我想知道 在最新更新的 CPSW 驱动程序中是否支持 FQTSS。 如果 是、如何配置相同的。


注意:我使用的是 GLSDK 7.04.00.03,硬件为 J6 Vayu EVM 版本 H

此致、

加里加兰语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karikalan、您好!

    DRA7x CPSW 驱动程序似乎不支持 P802.1Qav。 请参阅以下有关驱动程序支持内容的 wiki 页面:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_Data_Sheet
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_CPSW_User's_Guide

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    感谢您的回答。

    如果 CPSW 驱动程序不支持 P802.1Qav、我需要知道 J6 EVM 是否支持 Qav 的硬件?  

    如果是、 是否有计划在不久的将来将 P802.1Qav 功能添加到 TI 的 CPSW 驱动程序中。

    此致、

    加里加兰语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里加罗尼亚语

    [引述 USER="Karikalan K">如果 CPSW 驱动程序不支持 P802.1Qav、我需要知道 J6 EVM 是否支持 Qav 的硬件?  [/报价]

    J6 EVM (以下链接)基于 DRA75x 处理器。

    DRA75x 处理器千兆位以太网交换机(GMAC_SW)支持音频/视频桥接(P802.1Qav/D6.0)。 因此、我可以声明:

    是的、J6 EVM 具有针对 Qav 的硬件支持。

    请参阅 DRA75x/74x TRM (SPRUI30D)、第24.11章千兆位以太网交换机(GMAC_SW)

    另请参阅 DRA7x 性能应用报告(链接如下)第13节 GMAC IP

    [引用 USER="Karikalan K"]如果是,是否有计划在不久的将来在 TI 的 CPSW 驱动程序中添加 P802.1Qav 功能。

    我不知道这种计划、对于 DRA7x CPSW 驱动器的未来、我没有路线图。 您可以在我们的 DRA7x 论坛中对此进行仔细检查、那里的专家可能会了解更多信息。

    e2e.ti.com/.../1020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    感谢您 的响应和支持。
    我将查看 DRA7x 论坛。

    此致、
    加里加兰语