请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5716 主题中讨论的其他器件: AM5718
您好!
我将使用没有 IVA (和 GPU)的 AM5716。 操作系统是 Linux。
请告诉我 IVA 的 AVS 设置。 以下寄存器是否包含有效值?
CTRL_CORE_STD_FUSE_OPP_VMIN_IVA_2 [11:0] STD_FUSE_OPP_VMIN_IVA_2.
另请告诉我 TRM 的"图18-13. AVS 0类过程"。 我应该跳过 IVA 分支吗? 如果我选择"no"(skip)、我认为 VDD_iva 的电压将保持为默认值1.06V。或者、我能否根据上述寄存器的设置值设置 AVS? 如果我可以、我可以实现一点节能效果、并 在 AM5718和 AM5716之间共享 AVS 过程的源代码。
此致、
Kazu