This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:IVA 和 GPU 的 AVS 设置

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716, AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565545/am5716-avs-setting-for-iva-and-gpu

器件型号:AM5716
主题中讨论的其他器件: AM5718

您好!

我将使用没有 IVA (和 GPU)的 AM5716。 操作系统是 Linux。

请告诉我 IVA 的 AVS 设置。 以下寄存器是否包含有效值?
CTRL_CORE_STD_FUSE_OPP_VMIN_IVA_2 [11:0] STD_FUSE_OPP_VMIN_IVA_2.

另请告诉我 TRM 的"图18-13. AVS 0类过程"。 我应该跳过 IVA 分支吗? 如果我选择"no"(skip)、我认为 VDD_iva 的电压将保持为默认值1.06V。或者、我能否根据上述寄存器的设置值设置 AVS? 如果我可以、我可以实现一点节能效果、并 在 AM5718和 AM5716之间共享 AVS 过程的源代码。

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Linux 应根据器件类型自动设置电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    [报价用户="Biser Gatchev-XID"] Linux 应根据器件类型自动设置电压。

    您是说、您认为 AM5716的 CTRL_CORE_STD_FUSE_OPP_VMIN_IVA_2 [11:0] STD_FUSE_OPP_VMIN_IVA_2具有正确的值?

    因此、我不需要更改 Linux 源代码来将 IVA 的 AVS 从 AM5718设置为 AM5716?

    此致、
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。 我收到了软件团队的确认。