尊敬的香榭丽舍
您能告诉我在 McASP 中使用 AHCLKX/R 的目的是什么吗?
当 BT 模块作为输入连接并处理 BT 音频并通过 McASP 将其输出到 AIC31x 时、AHCLKX/R 是否需要连接到 AIC31和 BT 模块的 MCLK?
在正常情况下、我认为不需要连接 AHCLKX/R、可以只将 BCLK (CLKX/R)和 WCLK (FSX/R)用于 I2S 音频数据。 我的理解是否正确?
如果应该、您能告诉我 AHCLKX/R 应该如何连接和设计?
BT 模块将连接到 C6748的 McASP Rx 以进行音频输入、AIC31将连接到 McASP Tx 以进行音频输出。
音频将通过 BT 输入、然后在 C6748 DSP 中进行处理并通过 AIC31输出。 这是基本情况。 我想知道在本例中是否需要 AHCLKX/R。
谢谢、此致、
SI