请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 团队:OMAP L138 i2c。 数据技术用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/spruh77c/spruh77c.pdf
第1031页、第5位 IRS。 状态、 如果 ICMDR 中的 RESET 位在传输期间置位、则可能导致 i2c 总线挂起。 如果发生这种情况、您如何"挂断"总线?
此致、
Naser
第1031页、第5位 IRS。
“5 IRS I2C 复位位位位。 请注意、如果 IRS 在一个传输期间被复位、它会导致 I2C 总线挂起(I2Cx_SDA 和 I2Cx_SCL 处于一个高阻抗状态)。
0 I2C 处于复位/禁用状态。 当该位清零时、所有状态位(在 ICSTR 中)都将设置为默认值。
1 I2C 已启用。”