This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:OMAPL138:如果 ICMDR 中的复位位位位在传输过程中被置位、则可能导致 I2C 总线挂起。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565794/omap-l138-omapl138-if-reset-bit-in-icmdr-is-set-during-a-transfer-it-can-cause-i2c-bus-to-hang

器件型号:OMAP-L138

团队:OMAP L138 i2c。 数据技术用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/spruh77c/spruh77c.pdf

 第1031页、第5位 IRS。 状态、 如果 ICMDR 中的 RESET 位在传输期间置位、则可能导致 i2c 总线挂起。 如果发生这种情况、您如何"挂断"总线?

此致、

Naser

第1031页、第5位 IRS。

“5 IRS I2C 复位位位位。 请注意、如果 IRS 在一个传输期间被复位、它会导致 I2C 总线挂起(I2Cx_SDA 和 I2Cx_SCL 处于一个高阻抗状态)。

 0 I2C 处于复位/禁用状态。 当该位清零时、所有状态位(在 ICSTR 中)都将设置为默认值。

 1 I2C 已启用。”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naser

    我不确定是否有记录到此类错误挂起的恢复机制。

    我认为这与悬挂总线和一些恢复方法没有什么不同,这在 Brad Griffis 的 I2C 提示 wiki 中列出

    此致

    Mukul