请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 工具/软件:TI-RTOS
帮助我的人:
感谢您的首次参与。
我是学习 CC1310 lacuchpad 的大杂商、今天我有一个有关 TI-RTOS 中"System_printf ()"函数的小问题。 我以前在独立 C 库中使用"printf()函数输出调试消息、我可以在控制台或输出消息框(如 Keil IDE)中看到我传递给 printf()的格式字符串。 但现在我在 Windows 7 PC 中使用 IAR。当我使用如图所示的"System_printf()"时,数据输出在哪里? 是否应该出现在 Tool Output 框中?
是否 有我忽略的配置? 或者我可以在其他位置找到输出数据?