This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200-LAUNCHXL:错误:CAN#39;t 打开输入文件

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565895/rtos-cc3200-launchxl-error-can-t-open-input-file

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试使用 Project0配置 cc3200板。  

编译 ti_rtos_confg 工程时显示以下错误。

我已根据入门 pdf 说明更改了项目的属性。  

****项目 ti_rtos_config 的默认配置构建****

JS:"D:/code composer/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/tools/cmdr.xs"、第51行:错误:xdc.tools.configuro:错误:无法打开输入文件'D:/code\'
gmake:***[configPkg/linker.cmd]错误1.
gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyusha、

    根据您的错误代码、我认为问题是由您的安装路径上有空间引起的。 您可以尝试将其更改为诸如 code_composer 之类的内容。

    希望这有所帮助、
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、
    感谢您的回答。
    它解决了我的问题。