请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 您好!
我们注意到、USB 2.0器件端口上的 ID 引脚在 IDK 开发套件上被上拉。 如果只将其严格用作 USB 器件端口、TI 能否确认这是否正常? 根据 USB 规范、ID 引脚只能接地或保持未连接。 (除非 TI 决定将上拉作为抗噪措施... 在这种情况下、我可以看到上拉电阻的作用原因)。 无论如何、如果 USB 端口仅用作器件端口、请确认是否可以上拉 ID 引脚。
谢谢你。