This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:USB 2.0 OTG ID

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565860/am5728-usb-2-0-otg-id

器件型号:AM5728

您好!

我们注意到、USB 2.0器件端口上的 ID 引脚在 IDK 开发套件上被上拉。  如果只将其严格用作 USB 器件端口、TI 能否确认这是否正常?  根据 USB 规范、ID 引脚只能接地或保持未连接。  (除非 TI 决定将上拉作为抗噪措施... 在这种情况下、我可以看到上拉电阻的作用原因)。  无论如何、如果 USB 端口仅用作器件端口、请确认是否可以上拉 ID 引脚。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请从 AM572x TRM 修订版 G 中阅读第24.7.2.2节。AM572x USB 外设没有专用的 ID 引脚、此功能由标准 GPIO 执行。 对于器件模式、您需要以太网从外部上拉引脚或启用内部上拉。