请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 尊敬的 TI 支持团队:
在最新的处理器 SDK v03.02 中、我找到了 posix-SMP 演示项目。 如果我正确理解该项目、则应该演示 SYS/BIOS 对基于 POSIX 的 SMP 的使用。 很遗憾、我无法理解、在没有任何 IPC 或 OpenMP 支持的情况下、它在 SYS/BIOS 下的多处理器 DSP 平台上是如何工作的? 如果我说得对、那么 posix-SMP 演示项目只是一个没有 SMP 支持的 POSIX Pthread 演示。 请你澄清一下。
谢谢、此致
Sven